Basics of Oscillators

Timing is critical in nearly every electronic application in the world. Oscillators are used in various applications including controlling the timing in microprocessors, MCUs, SoCs, and many other things. Different applications call for different types of oscillators. Often there are concerns that can be addressed by a certain type of oscillator. Factors such as physical size, environmental requirements, and necessary output need to be taken into consideration. I recently wrote an article titled “Oscillator Tutorial” that briefly touched upon the differences between some of the different kinds of oscillators in the market today and how to find these products on the DigiKey website.

Crystal oscillator (X0)

  • One of the most popular oscillators
  • Uses a crystal element to determine output frequency
  • Has a fixed frequency output

MEMS oscillator

  • Uses etched silicon in a die acting like a tuning fork at a resonant frequency
  • Uses silicon technology which is less expensive to manufacture than quartz crystal
  • Consume less current than a crystal oscillator

Voltage Controlled oscillator (VCXO)

  • Ability to change frequency based on input voltage
  • Has a specified range of frequency over a specified voltage range
  • Useful in Phase Lock Loop applications

Temperature Compensated oscillator (TCXO)

  • Made to compensate for temperature changes
  • Uses compensation network to do this
  • Typically incorporates a thermistor and a varactor

About this author

Image of Pat Sagsveen Pat Sagsveen ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ DigiKey รับผิดชอบในการสรรหา ต้อนรับ และจัดการบริษัทต่าง ๆ ที่เพิ่มลงใน DigiKey Marketplace และบริการ Fulfillment เขาเข้าร่วม DigiKey ในปี 2559 หลังจากได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารจาก Bismarck State College ความหลงใหลในดนตรีของเขาทำให้เขาเข้าสู่วงการอิเล็กทรอนิกส์ และความหลงใหลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำเขามายัง DigiKey
More posts by Pat Sagsveen
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum