Basics of Circuit Breakers

I recently wrote an article about circuit breakers and some considerations for choosing a particular model of breaker. No matter how good of a design a device has, it will still be subjected to events that are out of the control of the engineer. From lightning strikes to short circuits, circuit protection can save a lot of money. There are many different kinds of over current situations that can happen, and some are necessary like an inrush current on a motor. Different types of circuit breakers are better for different applications. The article explores three different types of circuit breakers, some of the terminology that is used in industry, and where to find these on the DigiKey website.

Image of TE Connectivity's W51 Series Circuit Breaker

The different kinds of circuit breakers that are covered are:

Magnetic

  • Not temperature sensitive
  • Voltage sensitive – can’t cross DC model with AC model
  • Uses magnetic field to actuate a solenoid to trip breaker when too much current is present

Thermal

  • Temperature sensitive
  • Not voltage sensitive – can cross a DC model with an AC model
  • Uses bimetallic strip to sense temperature change caused by current

Solid State  

  • Replace bimetallic strip and solenoid operation
    • Use current sensor and microprocessor or microcontroller to monitor
  • Much faster response time
  • More expensive

About this author

Image of Pat Sagsveen Pat Sagsveen ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ DigiKey รับผิดชอบในการสรรหา ต้อนรับ และจัดการบริษัทต่าง ๆ ที่เพิ่มลงใน DigiKey Marketplace และบริการ Fulfillment เขาเข้าร่วม DigiKey ในปี 2559 หลังจากได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารจาก Bismarck State College ความหลงใหลในดนตรีของเขาทำให้เขาเข้าสู่วงการอิเล็กทรอนิกส์ และความหลงใหลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำเขามายัง DigiKey
More posts by Pat Sagsveen
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum