Another important term is the CMRR or Common mode rejection ratio. It specifies how well the in-amp gets ride of the common mode signal at its input. This is a key specification for an in-amp. No instrumentation amplifier des this perfectly, but ADI in-amps have pretty high performance in this aspect. The ADI integrated in-amp exceeds the CMRR performance of any approach using 3-discrete op-amps by a several orders of magnitude. On average, if the engineer requires a CMRR of greater than 60dB, an integrated amp typically needs to be purchased. In the examples shown here, an amp with bad CMR allows the common mode signals to appear at the output with little attenuation whereas an amp with good CMR reduces the common mode signal to a very small amount at the output, which is what is desired.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย