If stand alone operation is required without the support of an external upgradable program memory the internal programmable ROM can be used. Software development can be on device RAM based with OTP only being needed at mass production stage.
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
If stand alone operation is required without the support of an external upgradable program memory the internal programmable ROM can be used. Software development can be on device RAM based with OTP only being needed at mass production stage.
ขอขอบคุณ
จับตาดูกล่องจดหมายของคุณเพื่อรับข่าวสารและอัพเดทจาก DigiKey!
กรุณาป้อนที่อยู่อีเมล
กรุณาติ๊กเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย