Rated voltages for the DF59S and DF59SN will differ depending on the distance between the two connector sets. For example: Voltages running at 250V need to have a least 2.0mm of space between the two parallel connector sets.
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
Rated voltages for the DF59S and DF59SN will differ depending on the distance between the two connector sets. For example: Voltages running at 250V need to have a least 2.0mm of space between the two parallel connector sets.
ขอขอบคุณ
จับตาดูกล่องจดหมายของคุณเพื่อรับข่าวสารและอัพเดทจาก DigiKey!
กรุณาป้อนที่อยู่อีเมล
กรุณาติ๊กเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย