Shown on this slide are some examples of oscillation circuits. At the top is a circuit diagram which shows a RLC (Resistor, Inductor and Capacitor) circuit. Note that the smaller value of capacitance will cause a higher frequency of oscillation and a larger value will reduce the frequency of operation. On the lower half of the page are examples of an antenna as well as an induction heating system. Capacitive technologies used for oscillation circuits vary, based on the power necessary to be generated. For low power circuits like cell phone antennas, a high Q ceramic capacitor is often used. For precise timing, a film capacitor will typically be used.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย