An inductor is a passive component consisting of two basic parts: a core and a coil. Core material can be ferrite (which is iron) or metal composite. A coil with no core (or “air” as depicted in this slide) is also considered an inductor. Different core materials change the strength of the magnetic field of the inductor. When current passes through the coil, it generates a magnetic field around the coil, which then stores energy. That energy is used as a reserve when there is a sudden change or demand in current.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย