In this generic guideline table, a direct relation is presented between the most common power rails and the 10% and 20% derating levels, defined by the series to be used and the mission profile of the application in terms of temperature.
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
In this generic guideline table, a direct relation is presented between the most common power rails and the 10% and 20% derating levels, defined by the series to be used and the mission profile of the application in terms of temperature.
ขอขอบคุณ
จับตาดูกล่องจดหมายของคุณเพื่อรับข่าวสารและอัพเดทจาก DigiKey!
กรุณาป้อนที่อยู่อีเมล
กรุณาติ๊กเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย