This feature can be used to quickly find errors and to implement ACK polling. The ACK bit is used to confirm that the EEPROM has actually written data and therefore reduces the wait time during a write cycle. If the MCU does not receive the logic 0 it expects, it knows that the EEPROM is not responding. During a write cycle, the EEPROM temporarily stores incoming data bytes in its page buffer. When a stop condition ‘P’ is received, the data in the buffer is written to the EEPROM’s non-volatile array. The time required to complete this transfer is called the write cycle time.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย