Now that the post-scalar is selected all we need to specify is the divisor value to obtain the 120MHz from the VCO. To get 120MHz with a 2MHz input, the VCO divisor must divide by 60. Now we have all of the parameters needed to program the VCO.
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
Now that the post-scalar is selected all we need to specify is the divisor value to obtain the 120MHz from the VCO. To get 120MHz with a 2MHz input, the VCO divisor must divide by 60. Now we have all of the parameters needed to program the VCO.
ขอขอบคุณ
จับตาดูกล่องจดหมายของคุณเพื่อรับข่าวสารและอัพเดทจาก DigiKey!
กรุณาป้อนที่อยู่อีเมล
กรุณาติ๊กเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย