This is the system configuration of the 2-phase stepping drive with a 2-phase stepping motor. This drive needs position command signals sent from either a pulse generator or a PLC. These commands will determine the speed and direction of the motor.
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
This is the system configuration of the 2-phase stepping drive with a 2-phase stepping motor. This drive needs position command signals sent from either a pulse generator or a PLC. These commands will determine the speed and direction of the motor.
ขอขอบคุณ
จับตาดูกล่องจดหมายของคุณเพื่อรับข่าวสารและอัพเดทจาก DigiKey!
กรุณาป้อนที่อยู่อีเมล
กรุณาติ๊กเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย