Because the Chronos features a wireless radio, the user has nearly endless possibilities on what can be controlled or what can be interfaced to. It will act as a central hub for just about any system that can be wirelessly enabled. That can be a heart rate monitor or a pedometer when going for a run. If the user has an integrated home with motorized blinds or electronic ceiling fan as an example, it can be controlled directly from the Chronos watch. Another example is a wireless transceiver inside a thermostat, which shows how hot it is in the house, and if it was too hot or too cold, the user can change that directly from the wrist watch. Using the PC automation functionality, the user can even control an entire entertainment system or home media server that is setup on a computer. The Chronos is very flexible on what it can communicate with.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย