The MSP430i2040 EVM is divided into metrology portion that has the MSP430i2041 and the application portion that has the MSP430F6638 with isolated communication. The MSP430i2041 is the slave metrology processor and the MSP430F6638 is the host/ application processor interfaced to an LCD, RF and USB connectors. The two MSP430 devices communicate through digital isolators via serial peripheral interface (SPI) or universal asynchronous receiver/transmitter (UART). The application report, SLAA637, highlights the hardware and software implementation of the EVM and more instructions on how to run the Energy Meter Demo.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย