การใช้ IO-Link ในงานอุตสาหกรรม

By Etiido Uko, Lisa Eitel

Contributed By DigiKey's North American Editors

ด้วยการถือกำเนิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และอุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมและชาญฉลาดถูกกำหนดโดยการควบคุม การตรวจสอบ และการวินิจฉัยขั้นสูง ความสามารถดังกล่าวเป็นไปได้ผ่านการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งการควบคุมและอุปกรณ์เครื่องจักรจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวบนบางแพลตฟอร์ม (เช่น IO-Link) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพของ IO-Link ช่วยเสริมโปรโตคอลเครือข่ายที่มีอยู่รูปที่ 1: IO-Link ช่วยเสริมโปรโตคอลเครือข่ายที่มีอยู่โดยการรวมเข้ากับเครือข่าย fieldbus หรือ Ethernet ผ่าน IO-Link หลักได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หลัก IO-Link และอุปกรณ์ IO-Link นั้นผ่านสายเคเบิลสามหรือห้าสายที่ไม่มีฉนวนหุ้มและไม่มีหน้าจอ ซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ IO-Link ได้ ในที่นี่พลังงานพื้นฐานคือ 24-Vdc (ที่มาของภาพ: Pepperl+Fuchs)

เทคโนโลยีที่เปิดใช้งานหลักที่สนับสนุนการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมคือเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมคุณสมบัติการสื่อสารแบบออนบอร์ด โปรโตคอลมากมายสำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกโปรโตคอลอุตสาหกรรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองที่จำเป็นสำหรับระบบอัตโนมัติในปัจจุบัน IO-Link ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานที่ทันสมัยเหล่านี้

ดังที่ ได้กล่าวครอบคลุมในบทความ Digikey.com ก่อนหน้านี้แล้วนั้น IO-Link เป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบจุดต่อจุดแบบมีสายที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทางอัจฉริยะระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยปกติ IO-Link พื้นฐาน (ตัวควบคุมภายในเครื่อง) มีพอร์ต IO-Link (ช่องสัญญาณ) หลายพอร์ตซึ่งอุปกรณ์ IO-Link ต่าง ๆ เสียบแยกจากกัน การเชื่อมต่อจุดปลายโหนดต่อโหนดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ IO-Link เป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบจุดต่อจุด

เปิดตัวในปี 2552 โดยกลุ่มสมาชิก 41 คน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่แข็งแกร่งหลายร้อยคน IO-Link ได้กลายเป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการควบคุมข้อมูลที่สำคัญสำหรับ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • ลดการหยุดทำงานและการบำรุงรักษาที่คล่องตัว
  • การลดต้นทุนวัตถุดิบและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

อินเทอร์เฟซ IO-Link ที่กลมกลืนกันถูกกำหนดโดยมาตรฐาน IEC 61131-9 และสนับสนุนโดย Siemens, Omron Corp., ifm Efector, Balluff, Cinch Connectivity, Banner Engineering, Rockwell Automation, SICK, Pepperl+Fuchs และผู้ผลิตส่วนประกอบและระบบอื่น ๆ อีกหลายสิบราย ไม่น่าแปลกใจเลยที่การเชื่อมต่อ IO-Link ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติของการประกอบ เครื่องมือกล และอินทราโลจิสติกส์ การใช้งานหลักสามประการในการตั้งค่าเหล่านี้และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การสื่อสารสถานะ การควบคุมเครื่องจักร และการช่วยเหลืออุปกรณ์อัจฉริยะ

โหมดตัวควบคุม IO-Link สัมพันธ์กับการใช้งาน

รูปภาพของพอร์ตตัวเชื่อมต่อ AL1120 M8 หรือ M12 จากตัวส่งสัญญาณ ifmรูปที่ 2: ประเภทของขั้วต่อที่ใช้กับสายต่อขึ้นอยู่กับชนิดของพอร์ต พอร์ตหลัก IO-Link class-A ยอมรับ M8 หรือ M12 (เช่น AL1120 จาก ifm efector ที่แสดงที่นี่) ตัวเชื่อมต่อที่มีมากถึงสี่พิน ในขณะที่คู่คลาส B ยอมรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีตัวเชื่อมต่อ M12 ห้าพิน (สำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทาง) โหมดที่กำหนดให้กับพอร์ตของหลักในเวลาใดก็ตามจะถูกกำหนดโดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการทำงานปัจจุบัน (ที่มาของภาพ: ifm Efector)

จาก บทความ Digikey.com ก่อนหน้า ที่ว่าโปรโตคอลการสื่อสาร IO-Link แสดงพอร์ตตัวเชื่อมต่อแต่ละพอร์ตบนหลัก (คอนโทรลเลอร์) ระดับสูงของ IO-Link ที่มีโหมดการสื่อสารสี่โหมด ซึ่งรวมถึงโหมดปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับ IO-Link, อินพุตดิจิตอล (DI) และโหมดการทำงานของเอาต์พุตดิจิทัล (DQ) โหมดต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างหลวมๆ กับ IO-Link หลักสามรายการที่ใช้ตามรายการด้านบน

โหมดการทำงาน IO-Link รองรับการสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทางกับอุปกรณ์ภาคสนาม และโดยทั่วไปจะใช้ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ การทดสอบ และการวินิจฉัย พอร์ตหลักในโหมด DI ยอมรับอินพุตดิจิตอลและทำงานเมื่อพอร์ตเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์อินพุตในบริบทนี้ ในทางตรงกันข้าม พอร์ตในโหมด DQ จะทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตดิจิทัล โดยทั่วไปเมื่อพอร์ตเชื่อมต่อกับแอคทูเอเตอร์ (ในบริบทนี้ อุปกรณ์เอาต์พุตอย่างมีประสิทธิภาพ) หรือเมื่อตั้งค่า PLC ของระบบให้ส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ IO-Link อื่นโดยตรง

แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ แต่ก็ควรสังเกตว่าพอร์ตบน IO-Link หลักสามารถสลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น พอร์ตหลักที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์สามารถทำงานในโหมด DI จากนั้นสลับเป็นโหมดการสื่อสาร IO-Link เมื่ออุปกรณ์หลักร้องขอการวินิจฉัยและการตรวจสอบข้อมูลจากเซ็นเซอร์

แอปพลิเคชัน IO-Link 1 จาก 3: การสื่อสารสถานะที่สามารถดำเนินการได้

ภาพของระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติขั้นสูงรูปที่ 3: IO-Link อำนวยความสะดวกในการสร้างระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติขั้นสูง อุตสาหกรรมเครื่องมือกลใช้เซ็นเซอร์ IO-Link จำนวนมากเพื่อตรวจสอบการจับยึดชิ้นงานและการกัดแรงดันและตำแหน่งของเครื่องมือปลาย (ที่มาของรูปภาพ: Getty Images)

การตรวจสอบเครื่องเป็นไปได้ด้วยอุปกรณ์ IO-Link ที่ตั้งค่าให้รายงานสถานะที่สามารถแจ้งระบบของการปรับและการแก้ไขที่จำเป็น พิจารณาการใช้งานครั้งเดียวในอุตสาหกรรมเครื่องมือกลของเซ็นเซอร์แรงดัน IO-Link ที่ตรวจสอบชิ้นงานจะถูกจับยึดด้วยแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการจับยึดที่ปลอดภัยและปราศจากความเสียหายระหว่างการดำเนินการกำจัดวัสดุ ในที่นี้ เซ็นเซอร์ IO-Link จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับชิ้นงานที่ถูกคัดแยกจำนวนน้อยลง

อุปกรณ์ IO-Link ยังสามารถทำการสื่อสารสถานะที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อสนับสนุนขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ตำแหน่ง IO-Link บนเครื่องประกอบอาจรายงานตำแหน่งของ end effectors อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดอยู่นอกช่วงหรือการจัดตำแหน่ง

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยที่ได้รับจากอุปกรณ์ IO-Link ช่างเทคนิคเครื่องจักรของโรงงานสามารถคาดการณ์และแก้ไขข้อผิดพลาดและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ ช่างเทคนิคยังสามารถระบุจุดอ่อนในเครื่องจักรหรือโรงงาน — เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานระดับองค์กร การตัดสินใจซื้อ และการออกแบบเครื่องจักรที่ถูกคุมขังในอนาคต

แอปพลิเคชัน IO-Link 2 จาก 3: การควบคุมและระบบอัตโนมัติขั้นสูง

ไดอะแกรมของระบบ IO-Link ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมขั้นสูง (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)รูปที่ 4: ระบบ IO-Link ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมขั้นสูงประกอบด้วย IO-Link หลัก (ตัวควบคุม) เช่น Omron NX-ILM400 แสดงไว้ที่นี่ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่เปิดใช้งาน IO-Link แหล่งจ่ายไฟ และอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักนั้น ระบบ IO-Link สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยทั่วไปจะเชื่อมโยง IO-Link หลักและอุปกรณ์กับ PLC หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ (ที่มาของภาพ: Omron)

การควบคุมและระบบอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันที่สนับสนุนโดย IO-Link ในกรณีที่การติดตั้ง IO-Link รองรับฟังก์ชันที่เรียกใช้การแทรกแซงของบุคลากร IO-Link หลักมักจะเชื่อมต่อกับระบบโฮสต์หรือ PLC ระดับสูงที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นสั่งแอคทูเอเตอร์โดยตรงหรือโดยอ้อมในการออกแบบเพื่อตอบสนองการประสานงานที่เหมาะสม การควบคุมอัตโนมัติดังกล่าวต้องการให้ระบบ IO-Link เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ระดับที่สูงกว่าผ่านโปรโตคอล fieldbus หรืออีเทอร์เน็ตมาตรฐานและการเดินสาย อันที่จริง ไพรมารี IO-Link ส่วนใหญ่มีพอร์ตฟิลด์บัสหรืออีเทอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อดังกล่าว

อุปกรณ์ในแอปพลิเคชันการควบคุมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับระบบ IO-Link จะรวมเข้ากับหนึ่งในสามวิธี:

  • พวกเขาเชื่อมต่อโดยตรงกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ หรือ PLC
  • พวกเขาเชื่อมต่อกับ IO-Link หลักและสื่อสารผ่านโปรโตคอล IO-Link
  • พวกเขาใช้การสื่อสารที่เข้ากันได้กับ IO-Link และเชื่อมต่อกับ IO-Link หลักผ่านฮับ IO-Link

โดยพื้นฐานแล้วทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ IO-Link เข้ากับอุปกรณ์หลัก

ประโยชน์เพิ่มเติมของระบบ IO-Link ที่มีการเชื่อมต่อ fieldbus และการสื่อสารผ่านอีเทอร์เน็ตคืออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อทางไกล ซึ่งช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถระบุตำแหน่งแม่ IO-Link ในตู้ควบคุมหรือที่เครื่องที่อยู่นอกสุดได้หากเหมาะสมที่สุด สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนด

พิจารณาว่า IO-Link พื้นฐานมีประโยชน์ต่อแอปพลิเคชันการประกอบขั้นสูงอย่างไร โดยทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมระดับต่ำที่สามารถประมวลผลทั้งสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก ในที่นี้ พื้นฐานอาจจะ:

  • ยอมรับข้อมูลที่สร้างโดยตัวเข้ารหัสเชิงเส้น IO-Link บนแกนของสเตจ XY
  • ประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นเกตเวย์
  • ส่งข้อมูลอุปกรณ์ฟิลด์ IO-Link ที่ประมวลผลไปยัง PLC หรือตัวควบคุมระบบอื่น

แอปพลิเคชัน IO-Link 3 จาก 3: ความฉลาดของอุปกรณ์

รูปภาพของเซ็นเซอร์ความใกล้ชิด Balluff BUS004Z พร้อมการเชื่อมต่อ IO-Linkรูปที่ 5: อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ IO-Link มีขนาดเล็กมาก และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สนามขนาดกะทัดรัดส่วนใหญ่ แสดงที่นี่คือเซ็นเซอร์ความใกล้ชิด Balluff BUS004Z พร้อมการเชื่อมต่อ IO-Link (ที่มาของภาพ: Balluff)

แอปพลิเคชั่นที่สามของ IO-Link คือการช่วยเหลืออุปกรณ์ อัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบเซ็นเซอร์ที่คล้ายกับตัวเลือกเซ็นเซอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีการเขียนโปรแกรม (หรือเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่านี้) อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน IO-Link เหล่านี้สามารถรับคำแนะนำ ตรวจสอบ และดำเนินการตามกิจวัตรการทดสอบตัวเองและสร้างข้อมูล เนื่องจาก IO-Link ยังช่วยให้อุปกรณ์สามารถให้ข้อมูลมากกว่าสองค่าพื้นฐาน (ใช่ ไม่ใช่ หรือผ่าน-ล้มเหลว) การรายงานค่าที่แม่นยำจึงเป็นไปได้ด้วย ตัวอย่างเช่น งานในกระบวนการอัตโนมัติได้รับประโยชน์จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ IO-Link ที่นอกเหนือไปจากการรายงานสถานะอุณหภูมิสูงหรือต่ำโดยการรายงานค่าอุณหภูมิที่แน่นอนอย่างต่อเนื่องของโซนหรือปริมาตรที่ตรวจสอบ

ประโยชน์อีกประการของ IO-Link สำหรับอุปกรณ์ฟิลด์อัจฉริยะคือวิธีที่การเชื่อมต่อทางกายภาพมีขนาดกะทัดรัด ตรงกันข้ามกับการเชื่อมต่อทางกายภาพของอินเทอร์เฟซ fieldbus และอีเทอร์เน็ต ซึ่งบางครั้งอาจมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะพอดีกับไมโครดีไวซ์ภาคสนาม

ส่วนประกอบอัจฉริยะ IO-Link ยังสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้การควบคุมแบบเปิดและปิดแบบพื้นฐาน แอคทูเอเตอร์สามารถสั่งให้ปิดเมื่อสถานการณ์สมมติตรงตามชุดของเงื่อนไข

อุปกรณ์อินพุต เช่น สวิตช์ปุ่มกดจาก RAFI สามารถใช้ฟังก์ชัน IO-Link เพื่อรองรับคุณสมบัติของอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงไฟแสดงรหัสสี

มีข้อแม้บางประการสำหรับการใช้ IO-Link สำหรับแอปพลิเคชันอุปกรณ์อัจฉริยะ แม้ว่าจะมีรูปแบบไร้สายของ IO-Link อยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ก็ยังเป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบมีสาย ดังนั้นจึงยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทั้งหมดของการเดินสายแบบแข็ง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล การเดินสายเคเบิลหลักกับอุปกรณ์ IO-Link จะต้องไม่เกิน 20 ม. นอกจากนี้ เนื่องจากโปรโตคอล IO-Link สามารถส่งข้อมูลได้สูงสุด 32 ไบต์ต่อรอบ จึงไม่เพียงพอสำหรับใช้กับอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น กล้อง ซึ่งสามารถสร้างข้อมูลได้หลาย MB ต่อนาที

บทสรุป

ใช้สำหรับระบบ IO-Link มากมายเพื่อเสริมโปรโตคอลที่มีอยู่ซึ่งสนับสนุนการควบคุมและระบบการรวบรวมข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัด การนำ IO-Link มาใช้อย่างไม่หยุดยั้งนั้นเป็นความเรียบง่ายของระบบ IO-Link ซึ่งประกอบด้วยเฉพาะ IO-Link หลักและอุปกรณ์ต่าง ๆ และสายเคเบิลสามหรือห้าสายที่เชื่อมต่อ การติดตั้งแบบพลักแอนด์เพลย์และความคุ้มค่าเป็นข้อดีอื่น ๆ ของ IO-Link

ความพยายามของกลุ่ม IO-Link ของบริษัทสมาชิกทำให้มั่นใจได้ว่าคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ และแอคทูเอเตอร์จากผู้ผลิตต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้วิศวกรออกแบบมีตัวเลือกอุปกรณ์ที่หลากหลายที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของพวกเขา

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Etiido Uko

Etiido Uko

Etiido Uko is a mechanical engineer and technical writer covering industrial and commercial industries, with special expertise in DIN-rail industrial power supplies and other components, as well as control technologies used in both process automation and discrete automation.

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel has worked in the motion industry since 2001. Her areas of focus include motors, drives, motion control, power transmission, linear motion, and sensing and feedback technologies. She has a B.S. in Mechanical Engineering and is an inductee of Tau Beta Pi engineering honor society; a member of the Society of Women Engineers; and a judge for the FIRST Robotics Buckeye Regionals. Besides her motioncontroltips.com contributions, Lisa also leads the production of the quarterly motion issues of Design World.

About this publisher

DigiKey's North American Editors