The parts are fired in kilns with slow moving conveyor belts. The temperature profile is very important to the characteristics of the capacitors. The termination provides the first layer of electrical and mechanical connection to the capacitor. Metal powder is mixed with solvents and glass frit to create the termination ink. Each terminal of the capacitor is then dipped in the ink and the parts are fired in kilns. Using an electroplating process, the termination is plated with a layer of nickel and then a layer of tin. The nickel is a barrier layer between the termination and the tin plating. The tin is used to prevent the nickel from oxidizing. The parts are tested and sorted to their correct capacitance tolerances. At this point the capacitor manufacturing is complete. The parts could be packaged on tape and reel after this process or shipped as bulk.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย