A RIIoT™ gateway can be done in many ways. Here are the existing solutions that Radiocrafts has supported up to now; additionally, there are more gateways being added all the time. Radiocrafts supports solutions for customers with specific requirements on the gateway. Radiocrafts can support most gateways, but each case needs to be checked. Radiocrafts should confirm that the gateway works prior to decision; contact Radiocrafts for a quick assessment. Radiocrafts also supports solutions which apply to the customer who wants to make a special design; contact Radiocrafts to ensure that the RIIoT net controller supports the target processor. Consult the GPR datasheet for details on how to interface to the module. The RIIoT gateway dongle is optional to simplify the integration of the GPR module and can be part of the system or the customer can decide integrate to the GPR module as an RF module.
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
             
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย